主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1、、 LP-MSPM0G3507
大家好、
我正在构建用于与该 EVM 通信的 SPI 驱动器、但遇到了调试问题并难以调试。 我已经取走了一个库存 EVM、并去掉了如下所示的电阻器 R10、R11、R12和 R13、以将 DRV8908-Q1与板载 MCU 分离。

然后、我对器件执行两次 SPI 写入、一次写入可禁用所有通道的开路负载诊断、一次写入应将 HB1_HS_EN 位设置为高电平。 请参阅下面的 Saleae 图表、其中显示了该事务。 很遗憾、我没有看到 OUT1信号达到我根据此事务预期的高电平。

当我将未修改的库存 EVM 与 GUI 一起使用时、再次注意禁用 OLD 诊断、我看到以下事务会触发 HB1_HS_EN。 如您所见、这实际上确实使 OUT1变为预期的高电平。

有人能帮助我理解我可能会哪里出错、以及为什么我没有在 MSPM0驱动程序的 MISO 线路上看到响应?
谢谢!
- Andy