This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:直接连接 VM (24V)和 nSLEEP 是否存在问题?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1216494/drv8424-is-it-a-problem-to-directly-connect-vm-24v-and-nsleep

器件型号:DRV8424

您好!  

直接连接 VM (24V)和 nSLEEP 是否存在问题?

当单独使用 DRV8424时、必须在 nSLEEP 设为 Hi 的情况下运行它。 是否有推荐的连接方法?

当我通过10kΩ Ω 将 nSLEEP 引脚从+24V 上拉时、它无法正常工作、但当我使用电阻分压器、设置引脚等将其从+24V 更改为5V 时、可以正常工作。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eevee、

    是的、如果您将24V 直接连接到 nSleep、则会出现问题。  

    nSleep 引脚的绝对最大额定值为5.5V、因此在高于该值的电压下可能会损坏。

    在我们的 EVM 中、我们通常将 nSleep 引脚连接到 MCU、以便在数字高电平或低电平之间切换。

    此致!
    Akshay