请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2626 您好!
我们将使用 UCC2626进行电机控制和电机电流限制。 我们想知道当电机在达到最大电流限值后关闭时会发生什么情况。 它会关闭 MOSFET 开关吗? 如果是、多长时间后 MOSFET 才能再次导通?
请告诉我们。
此致、
Sriya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Siriya:
如果 我正确理解了您的问题、您是否想了解 UCC2626电机驱动器器件对过流事件(OCP)的响应?
通过查看器件数据表可以看到这里提到了逐脉冲过流保护-在该保护中、我假设 输出驱动器短暂地将 MOSFET 栅极拉低、然后尝试将其重新打开。 我在此数据表中找不到指定重试时间的信息或有关 OCP 的详细信息。
该器件非常旧(20多年前发布)、因此除了数据表中的信息外、我没有其他更好的相关信息。 如果您手头有样片、您可能希望直接在 PCB 上尝试这一点、或转到 TI 产品系列中满足您要求并更好地解释 OCP 特性详情的更新器件。

此致、
Andrew