这是 Youssef Elbadri 来自尼罗大学的研究和开发部门(I-D 技术),埃及和中东和北非地区领先的工程大学之一(见我们的网站: www.nu.edu.eg/home-page )。
我们当前正在着手一个包含电机驱动器的项目、因此、我们考虑使用您的解决方案(DRV8210)。 我们按附加的图中所示开发了应用电路、但我们在 GND 方面有一个问题。
我们的设置是将 IN1连接到 GND、将 IN2连接到3.3V、将 VM 连接到6V、并连接到 GND。 我们预计当我们断开 GND 引脚(使其如图所示悬空)时、电机将停止。 但在实际实现中、当我们断开 GND 时、电机仍在特定方向运行。 那么、您对此行为有什么解释吗?
此致、
Youssef Elbadri