大家好、
如果我们使用电阻器对 SOx 的输出电压进行分压、输出驱动能力是否会降低? 客户希望使用 MCU 的 ADC 对 SOx 电压进行采样。 但 SOx 的电压超出了该范围。 他们需要使用大约100欧姆的电阻器进行电压分压。 我们是否有任何建议或经验?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果我们使用电阻器对 SOx 的输出电压进行分压、输出驱动能力是否会降低? 客户希望使用 MCU 的 ADC 对 SOx 电压进行采样。 但 SOx 的电压超出了该范围。 他们需要使用大约100欧姆的电阻器进行电压分压。 我们是否有任何建议或经验?
您好、Morita:
如果我们使用差分电路对 SP1和 SP2进行分压、该解决方案是否可以接受? 最大电流为32A、增益为40、采样电阻器为0.005。 如果增益为40,则为32*0.005*40+0.625=5.425V>5+0.3;如果增益为20,则为1*0.005*20+0.625=0.725V。 对于 MCU 采样、100mV 有点小。 客户希望使用 差分电路对 SP1和 SP2分压,例如 32*0.005*40*0.75+0.625=5.105V<5+0.3。 您是否有更好的解决方案?
您能否提供增益误差、温度漂移参数? 如果可以接受差分电路解决方案、是否可以使用1%精度电阻器?
Hale、您好!
感谢您的提问。 我猜您的0.625V 来自 ARF/8= 5/8 = 0.65V。
>>如果增益为40,32*0.005*40+0.625=5.425V
该计算结果是正确的、但 如果放大器无法准确输出超过4.75V (5V-0.25V)的电压。 如果需要测量高达32A 的电流、则需要减小感应电阻器或降低增益。 那么、放大器输出电压在32A 时应小于4.75V。

>> 32*0.005*40*0.75+0.625=5.105V<5+0.3.
这是错误的方法。 正如我在上面提到的、放大器输出的精度无法超过4.75V。
此致
森田真也