请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 为了评估 DRV8711、我使用 Pololu 的 TIC 板。
客户有高精度的场景、有时是在真空环境中、这对其至关重要
具有尽可能低的热量。 将保持电流降低到100-150mA 时、可以使用
其他驱动器、不会出现步长松动(当然、几乎没有负载)
停止时、如果我试图将8711的电流显著降低到0.5A 以下、电机将不会保持其位置、
它有一点跳跃。
这是设计的,还是我错过了什么?