This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:驱动牙科定标器压电电机的电路?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215828/drv8662-circuit-to-drive-a-dental-scaler-piezo-motor

器件型号:DRV8662
主题中讨论的其他器件: DRV2700

我曾考虑在该应用中使用 DRV8662或类似芯片、但该芯片似乎用于高达20KHz 的音频应用、而压电式电机的工作频率为28KHz。 是否有合适的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    遗憾的是、我们的压电式驱动器是特定于音频的、不支持28kHz 和有意义的驱动电压。 如果您查看 DRV2700数据表、就会发现不同负载和 PVDD 电压下的增益带宽曲线、可以外推至28kHz (这些曲线通常适用于其他 DRV 压电式驱动器) 但该曲线在20kHz 附近很快下降、我怀疑您是否能够获得所需的输出驱动。  

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Jeff。