主题中讨论的其他器件: MCF8315A、
大家好、
我们有一个风扇设计项目。 我们基于 TI 的 MCF8316EVM 电路板设计、 为第一个设计版本设计了自己的 MCF8316AEVM 电路板和 GUI 连接。
我们测试了具有以下参数的电机。 我们不运行 MPET、而是直接导入之前可用的电机参数:

电机的最大速度 为240rpm。 在连续模式下、PWM 为10kHz、可通过 I2C 进行速度控制
学习和测试后、我们的电机在低速基准(低于最大速度基准的85%)下从开环平稳运行到闭环。
以下是我们针对接地相电流(红色)、接地相间电压(绿色)和 FG (黄色)的结果。

我们最近的问题是、当速度基准设置为超过最大速度的85%(高速基准)时、我们的电机会仍然能够快速地闭环运行、但它会在没有任何故障警报的情况下自动停止、然后恢复到空闲状态。 有时、当我们 设置为超过最大速度的85%时、电源会由于过流误差而突然关闭。
为了修复我们的故障、我们将电源电压 VM 和锁定电流限制(在控制故障设置中)增加到最大值(8A)、但电机仍然停止、而没有任何故障警报。
我们希望您的团队能够解释我们的问题并为我们提供解决方案。
此致、
Vuong N.T.