我希望将过流关断设置为非常小的电流、而无需实际的电流检测电阻器本身具有显著的尺寸以适应它。 是否可以使用额外的运算放大器来驱动这些信号以进行额外的增益调节?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我希望将过流关断设置为非常小的电流、而无需实际的电流检测电阻器本身具有显著的尺寸以适应它。 是否可以使用额外的运算放大器来驱动这些信号以进行额外的增益调节?
尊敬的 Elias:
感谢您的耐心等待。
出于对您的要求和问题陈述的解释、主要障碍是用于过流保护的集成 CSA 具有大约 G=2V/V 的固定增益设置
如果您寻求的是实现不同的电流感应"范围"(例如、可以使用更高的增益值或不同的分流电阻器来实现的)、 最好配置 PCB 电路以有效地禁用此芯片的集成 CSA 过流保护、而是像建议的那样使用外部运算放大器。
我不确定针对该器件会采取什么正确的流程、因为该器件在10多年前发布了。 不过、我们在较新器件上通常所做的是将 CSA 输入短接在一起并将其连接到 GND (从而使 CSA 输入= 0V)、并在适用时悬空 CSA 输出。 这样、集成的 CSA 的输出在整个系统中不会出现过流(或任何电流、这一点很重要)。 希望这对您有所帮助
此致、
Andrew
尊敬的 Elias:
很抱歉在此延迟响应-我们的团队一直收到大量的支持请求。
回答您的最新问题:
如何确定有人应该使用此设备做些什么与其他的例子相比?
答:我之前介绍的内容应该是 适用于大多数栅极驱动器器件的通用最佳实践、包括这个。 具体而言、对于 UC1625、ISENSE/ISENSE1/ISENSE2引脚说明中有注释说明如何设置过流阈值。 由于该器件的增益设置为~2V/V、因此没有选择(在使用此 CSA 时)在不修改分流电阻的情况下更新 uC 器件的 OCP 跳变阈值。
但是、如果您希望改用外部 CSA 和/或外部 MCU、根据计算出的电机相电流进行干预(通过监测 E/A 输出 和 ISENSE 输出值)之后、此故障响应需要通过 MCU 的软件从外部处理。 将有效地将 OCP 响应卸载到 MCU、并选择绝不能实现 OCP 阈值(0.2V/Rsense 或0.3V/Rsense)的 Rsense 值。
由于该器件已使用12年以上、并且我们的团队没有需要进一步评估的本地硬件或仿真数据库、 这需要通过在应用 PCB 上测试直接在您的系统中验证-我们建议从 DRV8x 产品系列中选择更新的器件来简化设计流程。
ISENSE CSA 说明、包括过流比较器:

E/A 误差放大器说明:

此致、
Andrew