This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:DRV8840PWP 电流控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215572/drv8840-drv8840pwp-current-control

器件型号:DRV8840

你好

我要 在工程中使用 DRV8840PWP。 但是、我不想使用  DRV8840PWP 的电流设置输入引脚。 (I0-I1-I2-I3-I4-23-24-25-26-27)。  

我不会使用电流调节。 因此、我将 ISENSE 引脚连接到 GND、将 VREF 引脚连接到 V3P3 。  

但是、我将如何 处理 DRV8840PWP 的电流设置输入引脚。 (I0-I1-I2-I3-I4-23-24-25-26-27)? 我可以将这些引脚保持为 HiZ 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oguzhan:

    感谢您与我们联系!

    您已正确禁用电流调节、并且可以使 INx 引脚保持高阻态、因为 DRV8840在 INx 引脚上具有内部下拉电阻器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!