请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462EVM 主题中讨论的其他器件: CC3235SF
早上好!
我想知道是否有一种使用外部 MCU 在步进/方向模式下评估 DRV8462EVM 的快速方法。
我们不打算在 SPI 模式下使用它、我们想快速测试几个方面。 我已将 CC3235SF 编程为将 nSLEEP 设置为低电平、启用为高电平、DIR 设置为低电平、然后对 DRV8462EVM 上的 STEP 引脚施加脉冲。 是否有这样的方式连接到 DRV8462EVM?
我附加了一个图像、试图说明我所讨论的内容:
感谢您的帮助、
Dan