请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8428 大家好、
我们对步进控制信号的变化是否有任何限制? 由于它由 MCU GPIO 驱动、因此控制频率可能存在变化、该变化与设置频率不完全一致。
因此、我的客户希望评估我们可以接受步进控制信号的什么样的变化? 我们是否应该仅遵循下表的时序要求就足够了?

Br
Kelly。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.