This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323RSRGZR

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214313/drv8323-drv8323rsrgzr

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:DRV8301,DRV832X

您好!

我已经看到了一个有关驱动器不可重新链接,我们正在设计阶段,想要选择一个驱动器 IC

最初我们用 drv8301很好,但 drv8323似乎有更多的功能,看到很多问题,我们与产品的耐用性和质量相连。 您能否确认此器件是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将选择 DRV8323RSRGZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、  

    该团队今天在美国假期外出、因此进一步的回答可能会有点延迟。 我们下周还会再去办公室。  

    为了简单回答您的问题、  

    DRV832x 器件已成功进入大规模生产 、目前用于我们许多客户的应用设计。 它是一款成熟的产品、在设计和验证开发过程中遵循 TI 的质量和可靠性协议。 (https://www.ti.com/support-quality/quality-reliability.html)

    我们看到的许多 e2e 调试线程都是由于在数据表规格之外运行器件所致 (例如、在电压电源轨过高的电压下运行并且没有考虑足够的电压裕度来预测电机 BEMF -或者以过于激进的方式配置栅极驱动设置、从而导致电压瞬变超过器件的绝对最大额定值)。  

    下面的两种资源有助于进一步解释行为、但如果您的系统是根据器件规格定义的、则在正常使用(在建议的运行条件内)下不会出现任何损坏问题。 有关器件运行的任何具体问题、请参阅数据表、并 在需要说明的地方随时开始新的 e2e 主题。  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1041760/faq-how-to-not-damage-your-motor-drive-system-from-overvoltage

    https://www.ti.com/lit/an/slva714d/slva714d.pdf

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我有一个关于霍尔传感器输入的问题。 我在一些文档中可以看到霍尔传感器输入馈送到驱动器、但 drv8323没有用于霍尔传感器的引脚

    哪个 drv8323具有传感控制? 这是无传感器控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

    要使霍尔传感器输入反馈到任何 DRV832x 器件中 、器件必须首先处于1xPWM 模式、然后 INLA、INHB 和 INLB 引脚可用作霍尔传感器输入引脚。

    有关此主题的更多信息、请阅读 DRV832x 产品说明书的第8.3.1.1.3节

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我漏掉了该部分。 谢谢你。

    您能否提供 Rsesnse 值计算结果。 我正在使用3.3V Vref ,单向. 我对数据表的说明感到困惑

    谢谢!

    Amrith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrith、

     可以使用 以下公式计算 Rsense 值:Rsense =(Vref - 0.3 - Vmin)/(Gcsa * Imax)

    其中 Vmin 为 0.25 、Imax 是电机电流的最大值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!