This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 IC_CTRL1寄存器锁定位

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212571/drv8714-q1-drv8714-q1-ic_ctrl1-register-lock-bits

器件型号:DRV8714-Q1

您好!

我想知道何时需要使用 IC_CTRL1寄存器的 Lock 位。 当初始化期间对寄存器进行写入解锁时、栅极驱动器将没有输出。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内回顾一下并反馈给您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉我迟到了回复。  

    LOCK 位是可选的、您无需使用。 如果您不需要使用锁定功能、只需保持复位值011b。

    如果使用 LOCK 位、则在完成所有寄存器配置后最好使用"LOCK = 110b"。

    此致

    森田真也