请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 大家好、
根据 DRV8243-Q1 DS、 导通状态诊断(OLA)仅在 SPI 型号上可用。
是否有可能的权变措施 开路负载或短接至 BATT 在 HW 型号中运行(打开)时?
谢谢。
Juan。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
根据 DRV8243-Q1 DS、 导通状态诊断(OLA)仅在 SPI 型号上可用。
是否有可能的权变措施 开路负载或短接至 BATT 在 HW 型号中运行(打开)时?
谢谢。
Juan。
您好、Juan:
感谢您的提问。
OLA 不是"开启状态诊断"。 OLA 为"活动状态开路负载诊断"。
此处适用于 HW 型号。
可通过过流保护检测导通状态(工作状态)对电池短路。
可通过关断状态诊断检测开路负载。
开路负载检测的另一个选项是重新使用 IPROPI (电流检测)功能。 IPROPI 无法成为理想的解决方案、但 IPROPI 在开路负载条件下会表现出不同的效果。 客户可以将其用于开路负载检测。
我建议使用关断状态诊断进行开路负载检测。
此致
森田真也