主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1
大家好、
对于特定应用、例如具有 PWM 控制的有源续流、我们需要驱动8个 LSD (假设负载为电机)。 高侧器件与微控制器分开控制(不使用 GHx)。 请参阅下图。
或下图所示的应用、其中 LSD 仅受控制来驱动负载、HSD 完全导通

我们是否可以将 DRV8718-Q1用于此应用(仅驱动 LSD、采用 PWM 模式)?
2.我们需要使用 PWM 驱动8个 LSD、并且根据产品说明书、DRV8714支持4个 PWM 输入、这是否可以通过两个 DRV8718 IC 实现?
3.如果我们只使用 GLx 引脚进行低侧控制,我们能不能让 GHx 和 SHx 引脚保持悬空?
4.我们也需要对 LSD 进行过流和过压保护。 如果仅使用 GLx (即未连接 SHx 和 GHx)、我们是否可以实现此保护特性。
此致
Anoop D Nat