This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243S-Q1LEVM:PH/EN 模式下的 OLA 故障

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243S-Q1LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210638/drv8243s-q1levm-ola-fault-in-ph-en-mode

器件型号:DRV8243S-Q1LEVM

您好、客户使用 DRV8243S-Q1LEVM 进行 OCP 测试。 但他们会发现当 OCP 被移除时、OLA 会错误地置位、OCP 仅在 PH/EN 模式下出现、在 PWM 模式下是正常的。 您能帮助我找出 OLA 故障的原因吗?

测试负载是电感:5欧姆、1.66mH

OUT 1和 OUT 2 PH/EN 和 PWM 模式的两个值:  

输出1: 高电平持续200ms、高电平持续800ms、低电平持续200ms、高电平持续800ms

输出2:低电平持续200ms、高电平持续800ms、高电平持续200ms、高电平持续800ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在24小时内审查并反馈给您。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 OLA 在高侧再循环期间检查电压尖峰。 因此、如果发生这种情况、可以检测到 OLA 故障。

    如果详细的测试顺序和电机负载连接是共享的、让我们来研究一下具体情况。 带有 nFAULT 触发器、OUT1/OUT2和电机电流的波形可能会很有用。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfie、

    这里是否有关于此问题的任何更新?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、很抱歉这么晚才回复。 我将就此案例的新情况与客户进行沟通。