This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:RREF1和 RREF2

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213798/drv8889-q1-rref1-and-rref2

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

我想确认 RREF1和 RREF2的值如何连接。  它在表7-1中提及。

另一方面、典型的应用原理图以这种串联方式显示。  您能否告诉我、即使典型应用显示这些是这样串联的、表7-1中的上述注释是否正确?  我的意思是表7-1中的值定义了并联组合时小于50k Ω、但这些电阻应串联、因此会让我的客户感到困惑。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    这种说法也使我感到困惑。 :) VREF 本质上是一个高阻抗输入。  应选择电阻值以限制 VCC 上的电流。  因此、您不会希望使用低阻值电阻器等。  我想不出任何其他限制。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San、

    感谢您的快速回复。  您是说表7-1中的注释错误、您的团队将在数据表的下一个修订版中删除该注释吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    我的意思是、我不理解注释和限制。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我确认一下我对该附注的理解程度和理解程度

    1.如果注释错误

    正如您所提到的、如果注释不正确、因为您不了解其含义、那么该注释将在下一个数据表修订版中显示如何?

    2.如果注释正确

    如果即使您不理解其含义、该信息也是正确的、您能否查看备注的背景?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San、

    您能否告诉我、您建议为 DRV8889-Q1使用多高的电阻值?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    完全取决于 VCC 电源的电流能力。  我想从 VCC 到接地的20k 总电阻是可以的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San、

    我希望数据表会进行更新、以显示正确信息、

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎三

    当然、这会需要一些时间。  我将与设计团队进行确认。

    此致、

    Ryan