This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:OCP 测试

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215150/drv8251a-the-ocp-test

器件型号:DRV8251A

大家好、

我的客户希望对 OCP 性能进行测试、他们添加了一个滑动电阻器来更改负载以进入 OCP 状态、

但实际上、他们不确定他们实现的保护是 OCP 还是 OTP。 您是否对区分 OCP 或 OTP 有任何建议?  

您对 OCP 测试有任何建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    它们可以通过监控输出来检查重试时间。  如果输出以非常一致的方式每3ms 禁用和重新启用一次、则为 OCP。  OTP 也会禁用输出、但恢复将具有更大的变化、因为它取决于温度传感器的迟滞。

    此致、

    Ryan