This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:上电后 nFAULT 为低电平

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215139/drv8873-nfault-low-after-power-up

器件型号:DRV8873

 大家好、

我的客户使用 DRV8873、他们发现 nFAULT 在上电后会被拉低大约200ms。

你认为这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您的意思是~200us (根据范围的比例)。  这段时间距数据表中指定的1.5ms 唤醒时间很短。  在内部逻辑有效前、nFAULT 上的低电平信号是正常的。

    此致、

    Ryan