This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:空间是否发生了变化?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214442/drv8412-the-changes-of-footprint

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件: DRV8432

我们从当地零售商处购买了 DRV8432DKDR (75件)卷带、但我们遇到了与此主题类似的问题:

DRV8432:外观更改? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

在我们购买的8432EVM 中、它就像上一主题的图片1、其中有一个黑点、带表示引脚1。

在最近购买的 DRV8432DKDR 中、引脚1指示器背面是一个黑点、与上一主题的图片2完全相同。

丝印为91ZTH64G4。 此卷带是否有任何问题? 我如何从批量数据中告诉生产月份、年份?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    在上一篇文章中、我从 TI 发送了有关批准供应商的链接。  您是否通过已批准的渠道购买此产品?

    同时、我可以运行批次跟踪代码。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    是有效的批次追踪代码。  前2位数字是年份和月份...因此于2019年1月组装。   

    引脚1指示灯顶部是白点。

    片段的下载。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我们从当地零售商(不是 TI 网站上的官方零售商)购买这些产品作为备份。 我们的产品 仍然 基于 DRV8412和 DRV8432、我们将 在 DRV8962DDW 或 DRV8962DDV 可用时对其进行评估。

    我会尽量联系当地的 TI 零售商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24Z001EG4是什么,它是一个有效的批次? 我怎么能说它是在2012年或2022年制造的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、

    我找不到这个。   如果有效、则为2022年制造日期。  

    此致、

    Ryan