This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:TOFF 最小值和最大值 链接

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214231/drv8424-toff-min-and-max-value

器件型号:DRV8424

大家好、

数据表只给出了典型值、 TOFF 的值、如何计算最小值和最大值 值?

此致!

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeming:

    以下是给定 TOFF 的最小值和最大值:

    • TOFF=0:8.5µs (最小值)- 9.1µs (最大值)
    • TOFF=1:16.8µs (最小值)- 18.8µs (最大值)
    • TOFF=高阻态:24.3µs (最小值)- 26µs (最大值)
    • TOFF330kΩ Ω 至 GND:31.7µs Ω(最小值)- 34µs Ω(最大值)

    请注意、上面列出的最小和最大规格是从各种特性数据中获得的。 由于数据表中没有这些规格、我们无法保证值始终准确。 我们只能保证数据表中指定的值。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!