This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:工业产品

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214596/drv8889-q1-industrial-product

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8434S

大家好!

您是否有适用于 DRV8889-Q1的工业产品?
客户正在寻找可在菊花链中使用的步进电机驱动器。


如果有 DRV8889-Q1以外的任何情况、请告诉我。

此致、
石渡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8434S 是工业型号。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我了解 DRV8434S、但忽略了数据表。
    感谢您的支持。

    此致、
    石渡