This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:默认寄存器配置

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8329A, MSP-EXP430FR2355, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212961/mct8329a-default-register-configuration

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MCT8316A、、 MSP-EXP430FR2355MCT8329EVM

大家好、

以下是客户提出的2个问题、可能需要您的帮助:

1) 1) MCT8316A 的数据表中给出了默认寄存器配置表9-3、如下图所示:  

而在  MCT8329A 的数据表中找不到相应的表。 您能帮助分享一下吗?

2) 2)客户 将使用 MCT8329A 来设计驱动器、并且注意到可以使用 MCT8329A-GUI。 是否可以使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 连接到 GUI、然后将配置写入所设计 MCT8329A 驱动器板的 EEPROM 中? 那么、MCT8329A 可以单独使用?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    下面我来回答您的问题。

    1.以下是 MCT8329A 默认寄存器配置表:

    2.按照 MCT8329EVM 用户指南第7节中的说明,客户可以使用此处的固件项目配置具有 EVM 的 MSP Launchpad:

     e2e.ti.com/.../MCx83xxEVM_5F00_MSP430FR2355_5F00_GUI_5F00_Firmware.zip

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的支持、下面还有一个问题:

    关于以下描述:

    客户想要确认一个 MCT8329A 是否只需要写入其 EEPROM 配置一次? (以后不再需要配置)也就是说、不需要其他 MCU 来设计板载驱动器、工厂只需要进行一项 EEPROM 寄存器配置、并且 MCT8329A 可以独立驱动?

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    是的、在写入 EEPROM 之后、器件可以独立运行。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您是否曾遇到过 EEPROM 无法 永久写入的问题?
    我有两个电路板、其 I2C 地址意外地更改为0x0。 我已尝试通过在此处将其设置回0x60。

    但是、在点击"写入 EEPROM"并重启电路板后、其地址仍为0x0。

    您可以重复一遍我的问题吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鸿震:

    写入 EEPROM 并对电路板进行下电上电后、请确保 I2C_TARGET_ADDR 与 GUI 的所有调优设置页面中的 I2C 目标地址匹配。 请参见下图:

    您是说在写入 EEPROM 后 I2C_TARGET_ADDR 没有改变吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的鸿震:

    要确保已将其正确写入 EEPROM、一个很好的测试是执行以下步骤:

    将器件连接到 GUI、并在寄存器映射中更改 I2C_TARGET_ADDR、例如0x20)

    2.重启设备并重启 GUI。 打开电源。

    3.再次将器件连接到 GUI 并在"All Tuning Settings"页面中配置 I2C 目标地址。 确保该值设置为与下电上电之前在 I2C_TARGET_ADDR 中配置的值相同(例如0x20)。

    4.点击 Read All Registers 按钮并检查 Register Map I2C_TARGET_ADDR 值是否位于设置的地址(示例0x20)。

    如果 GUI 存在连接问题并在"读取所有寄存器"时要求重新启动、则意味着未正确执行上述步骤之一。

    希望这有助于您调试问题。

    此致!

    罗伯特