This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:在电源增加到大约5.5V 之前、drv8908 EVM 为什么可以工作

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214314/drv8908-q1-why-the-drv8908-evm-can-work-until-the-supply-increase-to-about-5-5v

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

我 在数据表中看到 DRV8908 VM 为4.5V~32V。 但当我们使用 EVM 进行测试并为电源提供5V 电压时。 负载(LED)不工作、而它在电源增加到大约5.5V 之前可以工作。 为什么在输入电压为5V 时禁用输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    客户是否直接在我们器件的 VM 引脚上测量电压?  或 EVM 的输入端。  我怀疑 EVM 上的反极性保护电路上存在一些压降。

    此致、

    Ryan