This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 H 桥控制(PH/EN)模式初始化

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213600/drv8714-q1-drv8714-q1-h-bridge-control-ph-en-mode-initialization

器件型号:DRV8714-Q1

您好!

我们要将 DRV9714-Q1配置为 H 桥(PH/EN)控制。 数据表(SLVSEA2C) 的初始化部分指定了 半桥驱动器 PWM 配置。

对于 H 桥(PH/EN)模式、我们已经识别了以下用于初始化的寄存器:
IC_CTRL1
IC_CTRL2
BRG_CTRL2
PWM_CTRL2
DRV_CTRL1
UVOV_CTRL

是否也需要为 H 桥(PH/EN)模式配置以下寄存器? 或者它们是否仅在独立半桥模式下才需要?
PWM_CTRL3
PWM_CTRL4
IDRV_CTRL1
IDRV_CTRL2
IDRV_CTRL3
IDRV_CTRL4
IDRV_CTRL9
DRV_CTRL2
DRV_CTRL3
DRV_CTRL4
DRV_CTRL5
DRV_CTRL6
VDS_CTRL1
VDS_CTRL2
OLSC_CTRL1

请 就此事寻求您的帮助。

谢谢。此致、

Vimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vimal

    PWM_CRTL3不适用、因为您不进行半桥控制。

    IDRV_CTRL1-4和9可实现压摆率控制、设置将取决于您选择的 FET。 这些寄存器控制内部电流源。  默认值对于原型设计很有效、但您可能会发现、在您到达 EMC 室时可能需要这些值。  

    DRV_CTRL2-6与 VGS 监测和死区时间控制相关。  这些设置将取决于 FET 和 IDRV_CTRLx 设置。  因此、根据对 IDRV_CtrlX 的更改、这些变量是相关的。

    VDS_CTRL1/2还取决于外部 FET RDSon 和通过 FET 检测过流事件的电流。  这些寄存器设置用于检测外部 FET 中过流的阈值。

    OLSC_CTRL1用于配置开路负载(离线)诊断功能。  如果不需要、默认设置为 OK。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    赞赏所作的澄清。

    此致、

    Vimal