您好!
我正在寻找一个压电换能器源来与 ULC1001-DRV290XEVM 演示板配合使用。
应用手册中提到的尺寸(外径为22mm、内径为20mm、高为10mm)适合从开始。
是否有任何建议来获取这些项目?
谢谢。
Colin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一个压电换能器源来与 ULC1001-DRV290XEVM 演示板配合使用。
应用手册中提到的尺寸(外径为22mm、内径为20mm、高为10mm)适合从开始。
是否有任何建议来获取这些项目?
谢谢。
Colin
尊敬的 Ferran:
是的、我们将提供其中包含的演示套件 原型 镜头盖系统。 这些内容将为了解该技术的 实际应用提供良好的起点。 作为一家由电气工程师组成的公司、我们没有将这些产品制成最终产品的机械经验。 我们的目的是展示可行方法、并与客户合作回答有关设计的任何问题。
最终、您需要拥有机械设计。 由于这项技术尚处于起步阶段,我们正在继续研究新的机械结构。 在测试新设计时、我们将创建新的设计指南、并在可能的情况下更改我们的 EVM 套件产品。
胡汉茂
您必须请求访问安全资源页面-这是 ULC1001-DRV290xEVM 页面的链接: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=329507∏_no=ULC1001-DRV290xEVM&ref_url=asc_amps
你们都没有访问权限。 HU -您的一位同事 EVE 具有访问权限。
授予访问权限后: