This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:DRV8718中宽共模电流分流放大器的参数

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211210/drv8718-q1-the-parameter-of-wide-common-mode-current-shunt-amplifiers-in-drv8718

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

您能否介绍一下 DRV8718中的宽共模电流分流放大器参数? 数据表中的规格是部分规格。 例如、数据表中未说明增益误差。 除了数据表、客户还想了解 有关分流放大器的其他信息。 我们是否可以提供更多信息? 或者、我们能否 参考其他产品的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    这里有增益误差、还有一组其他规格。

    您还需要什么?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    长期没有接触,希望一切都好。

    我的客户最近对 DRV8718-Q1中的分流放大器有一些问题。  随附的文件中显示了他们的 DRV8718原理图设计。 它们会设置 Varef 5V、CSA_DIV_2的配置为1b。 CSA_GAIN_1已尝试设置00b、01b 和10b。  但输出纹波与我们的预期不同。

    如下图所示,这6张图片分成3组。 第一组为 VDD/8和20V/V、蓝色表示 SN1和 SP1之间的电压、约为16mV。 最大输出电压(黄色)应为16mV*20+5V/8=0.945V。 它的摆幅应在0.625V 至0.945V 之间。 但测试结果如下所示、这是不同的。  

         

    第二组为 VDD/8和40V/V、蓝色表示 SN1和 SP1之间的电压、约为16mV。 最大输出电压(黄色)应为16mV*40+5V/8=1.265V。 它的摆幅应在0.625V 至1之间。 265V。 但测试结果如下所示、这是不同的。    

     

    第三组电压为 VDD/8和80V/V、蓝色表示 SN1和 SP1之间的电压、约为16mV。 最大输出电压(黄色)应为16mV*80+5V/8=1.905V。 它的摆幅应在0.625V 至1.905V 之间。 但测试结果如下所示、这是不同的。    

     

    我们还对 EVM 进行了测试、测试结果与客户 PCB 测试结果类似。

    第一组设置为40V/V 和 AREF/8。

    黄色表示输入电压约为9.2mV、蓝色表示输出电压、差分电压应为0.368V、实际电压仅为0.25V。

    第二个组设置为20V/V 和 ARF/8。

    黄色表示输入电压约为9.2mV、蓝色表示输出电压、差分电压应为0.184V、实际电压仅为0.14V。

    现在、客户已停止 PCB 生产。 您能帮助检查一下他们的配置或 PCB 设计中是否有任何错误吗? 该原理图以电子邮件形式随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑尔

    您能否张贴原理图?  只需在感测放大器周围添加一组显示感测电阻和进行测量的位置即可。  无需布置整个原理图即可保护 IP。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我昨天通过 emial 发送了原理图。 您可以选中它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    根据这些信息、我相信 DRV8718-Q1能够按预期工作。

    基本公式为 Vout = (V_SPx - V_SNx)* GAIN + REF

    1) VDD/8偏移。  

    在客户原理图上、VDD=5V。 因此、REF = 5V/8 = 0.625V。 下面的波形在底部显示了460mV。 让我判断一下、这里是相似/匹配的。 我想客户直接在 SO1_ADIN 上测量、而不是在 SO1引脚上测量。 它可能会导致偏移。

    2)增益,振幅。

    客户评论称其更改了增益00b、01b 和10b。 这意味着"总增益"为10、20、40。   

    客户展示的波形为20、40、80、但实际上总增益为10、20、40。 因此、波形与数据表匹配并公式  

    VOUT = (V_SPx - V_SNx)* GAIN + REF。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita:

    实际上、总增益应该是(10、20、40)* 2=(20、40、80)、如下所示。

    我还测试了 EVB、增益为10~80。 我认为总增益应该是 20、40、80 、而不是10、20、40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale San:

    感谢您的提问。

    第二安培选择是5、10、20、40。 则总增益为10、20、40、80。 此处是数据表 图8-18中的说明。

    GUI 还显示了总增益10、20、40、80。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在上一个问题中提到的增益是总增益、 20V/V 至80V/V

    我不明白您的意思、如下所示。 总增益为 20V/V、20V/V、80V/V 波形与数据表的匹配程度和公式如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 原因如下。

    " CSA_GAIN_1已尝试设置00b、01b 和10b。" 此信息用于客户设置。

    然后00b、01b、10b 是增益10、20、40、如下所示。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita,

    很抱歉误解。 增益设置应为01、10、11。 实际上、您可以检查他们对 EVB 的测试、增益也不符合他们的预期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Morita:

    我认为客户测试方法有问题。 运算放大器增益应该是可以的。 感谢您的耐心等待。 我将再次与客户一起检查测试方法。

    另一个问题:

    如果我们使用电阻器对 SOx 的输出电压进行分压、将会获得输出驱动容量  

    尖峰? 客户希望使用 MCU 的 ADC 对 SOx 电压进行采样。 但 SOx 的电压 超出了该范围。 他们需要使用约100的电阻器进行电 压分压。 我们是否有任何建议或经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    感谢您的更新。 您是否可以针对其他问题创建新帖子? 那么让我关闭这个帖子。

    此致

    森田真也