This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8813:如何针对 PWM 进行配置?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1213614/drv8813-how-to-configure-for-pwm

器件型号:DRV8813

大家好!

我正在尝试针对 PMDC 电机的 PWM 控制配置 DRV8813、但我不认为我完全了解数据表中该芯片的运行。  根据数据表、A 相输入用于设置输出电流、而不处理驱动信号?  数据表引用了外部应用的 PWM 频率、但没有指示将该 PWM 信号路由到何处。

当我将 MCU 连接到此驱动器时、我应在何处将 PWM 信号引脚路由?  我看到 AENBL 允许输出在驱动为高电平时有效、APHASE 指示哪个电机输出将根据高信号或低信号有效、但似乎这是严格的电机导通和方向控制。  如何使用 PWM 通过此驱动器芯片控制速度?  我已粘贴这部分设计的捕获信息以提供背景信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    来自 MCU 的控制 PWM 信号应连接到 xENBL。 XPhase 用于设置电机方向、但如果电机方向不会改变、则可以永久连接到 GND 或外部逻辑电源。 否则、XPhase 应由 MCU 控制、但仅限 GPIO 切换(无需 PWM)。

    下图显示了进入 MCU 以双向控制电机并进行速度控制所需的最低信号。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特