This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:噪音问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8434S, DRV8818, DRV8880, DRV8434A, DRV8434, DRV8452, DRV8426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212673/drv8818-noise-problem

器件型号:DRV8818
主题中讨论的其他器件: DRV8880、DRV8462、 DRV8434ADRV8434、DRV8434S、 DRV8452DRV8426

您好!,

问题说明:

客户一直在使用 DRV8818芯片驱动步进电机、以控制平台短途均匀运动的垂直方向、类似于3D 打印机平台的升降。

在提升过程中,由于电机和机械振动,通常会产生低频噪音,但声音不是很重要。 异常情况是一种高音、刺耳的声音。

当前解决方案:

它只能通过手动调整衰减模式和驱动电流的大小来改善、这很繁琐、需要使用和维护。

客户告知自己测试过芯片 DRV8880时、已经进行了自动调整衰减模式的测试、机器上的噪音已经改善了、所以想咨询几个相关的问题:

1. 在某些型号上、您能否判断 DRV8880是否可以有效解决 DRV8818的噪声问题?

2. DRV8880与 DRV8818的优缺点。 您能否直接替换 DRV8880?

3. 希望了解 DRV8880自动调节衰减模式的原理吗?

4. 是否有其他解决方案来解决这个噪音问题? 也希望推荐性能更高、成本更低的新产品。

此外、还附上了客户这部分的原理图。 第一个原理图不能手动调整、第二个 PDF 可以手动调整以实现衰减。

e2e.ti.com/.../No-manual-adjustment.pdfe2e.ti.com/.../manual-adjustment.pdf

非常感谢~á

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    感谢您的联系。 我将复制问题列表、以便单独为其添加答案。

    它只能通过手动调整衰减模式和驱动电流的大小来改善、这很繁琐、需要使用和维护。 是的、遗憾的是、这是通过手动调优衰减率来匹配所需的电流调节精度需要权衡的问题。

    客户告知自己测试过芯片 DRV8880时、已经进行了自动调整衰减模式的测试、机器上的噪音已经改善了、所以想咨询几个相关的问题:

    1. 在某些型号上、您能否判断 DRV8880是否可以有效解决 DRV8818的噪声问题? 某个操作。 智能调优功能将确保步进器的所有运行条件具有适当的衰减比。 因此、可闻噪声将被尽可能降低。 不再需要手动调节。

    2. DRV8880与 DRV8818的优缺点。 您能否直接替换 DRV8880? DRV8880具有更宽的6.5V 至45V 工作电源电压范围、并具有智能调优更高的微步进功能、可降低可闻噪声。 两者都通过 STEP/DIR 接口由 GPIO 控制。 但是、与 DRV8880相比、DRV8818具有更低的 Rdson 和略高的满量程电流驱动。 从 DRV8818更改为 DRV8880时、应修改电路和布局。 虽然不是直接的快插替代产品、但它们在大多数方面都是等效的、具有更好的性能、与 DRV8880兼容。 授予客户应用可以接受 DRV8880中降低的满量程电流。

    3. 希望了解 DRV8880自动调节衰减模式的原理吗? 请查看应用手册、 https://www.ti.com/lit/wp/slyy066c/slyy066c.pdf、 https://www.ti.com/lit/an/slvae58/slvae58.pdf、 https://www.ti.com/lit/an/slva321a/slva321a.pdf。  

    4. 是否有其他解决方案来解决这个噪音问题? 也希望推荐性能更高、成本更低的新产品。 正确。 我们全新的步进驱动器 DRV8462和 DRV8452具有多种特性、可更大限度地减少或消除可闻噪声并提高系统效率。 它们包括增强智能调优模式、高达1/256的自动微步进、静音步进衰减模式、静止省电模式、自动扭矩和失速检测。 此外、数年前发布的 DRV8426、DRV8434、DRV8434A、DRV8434S 等最近推出的产品还具有增强的智能调优和更小的微步进、一直到1/256、从而提高了可闻噪声性能。 DRV8434A 和 S 还集成了失速检测功能。 A 版本用于 GPIO 控制、S 版本用于通过 MCU 进行 SPI 控制。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Murugavel,

    感谢您的支持。 您提供的信息将对客户服务对象有所帮助。

    再次感谢!