This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:平坦窗口上的 ULC

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2901, ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209270/ulc1001-ulc-on-a-flat-window

器件型号:ULC1001
主题中讨论的其他器件:DRV2901

我正在考虑将 ULC 用于具有大约100x50mm 平面窗口的光学器件。 此窗口后面有多个光学设备、并且在没有光学设备的区域有一个支撑架。 由于这种括号、它可能相对较薄。 还有很大的空间可用于放置一个或多个压电换能器。 但是、与当前发布的 ULC 设计示例中的圆形窗口透镜相比、这在机械上仍然是一个非常不同的情况。 TI 是否有关于在平面窗口上实施 ULC 的一些信息和指南?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我来看看我们的机械工程师是否能提供帮助!

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBakker:  

    我们确实 在 矩形窗口上收到了客户的一些请求。 遗憾的是、目前我们没有这方面的设计指南、但它存在于我们的雷达中。 我们正在制定计划、并确定不同尺寸/形状的优先级。 我预计我们将在1-2年内发布矩形形状的最新消息。   

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很长一段时间、我无法等待。 另一个选择是我自己做一些研究。 您能否提供一些必要的初步猜测和估计,使这种情况发挥作用? 例如、您会尝试将哪种换能器设置为首次猜测玻璃边缘或中间的压电传感器? 如果是多个换能器、您会建议采用哪种电子架构、在单个 DRV2901上使用多个压电式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 有限元分析(FEA) 仿真工具(如 COMSOL)? 它将帮助您了解您的系统如何振动。 我会从一个压电式电介质开始、然后从玻璃边缘的多个压电传感器开始。 您也可以考虑使用压电板/板来代替气缸压电板。 最重要的是使用模拟工具来尝试不同的结构,并生动地同时看到你的系统。 关于电子架构、 如果多个压电需要相同的驱动信号、则可以在单个 DRV 器件上实现多个压电。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FEA 仿真对我来说确实是可行的。 我想这也可能是研究在不太常见的透镜结构上应用 ULC 的其他人感兴趣的:您能提供一些关于 ULC 的有效机械设计的设计目标的指导吗? 在给定功率或类似功率的情况下优化玻璃表面的振动幅度? 也许有些人建议建议建议的边界条件或其他特定于 ULC 的仿真建议? 如果 TI 可以分享 ULC 透镜设计的示例仿真报告、作为开始可能会非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过转至 ULC1001产品页面或 EVM 页面并申请访问权限来申请访问 TI 的安全资源文件夹。 在这里、我们将 为我们的现有系统提供机械设计文档。 这些文档概述了我们当前的设计以及有关测量的所有详细信息。 TI 的设计和仿真被视为内部 IP、如果没有保密协议、我们无法共享此类信息。  我们可以通过电子邮件进一步讨论。