您好!
我的客户正在考虑将 DRV8870用于直流电机控制。
输入功率为24V、估算的流耗为1A。
他们假设在控制直流电机(从 CW 转换为 CCW 或暂停)时、会由于电机电感而产生反向电流。
因此、预计 DRV8870或电源需要一个保护电路来实现这一目的。 他们是对的吗?
EVM 电路没有这种保护电路。 如果用户不考虑反向电流、可以吗?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、JH:
1. 制动模式是否消除了对单独外部电路(续流二极管)的需求? 滑行模式是否相同?
这有助于使用制动模式更大限度地减少反电动势感应的电压尖峰、但如果在电机旋转时将器件设置为睡眠模式、也会发生这种情况。 当将器件设置为睡眠模式时、FET 会被禁用。 续流滑行(禁用所有 FET)与滑行相同。
2. 它是否仅在方向转弯之间制动(使用100%占空比)? (例如 CW -->制动--> CCW)
不适用于100%占空比时的方向变化。 它仅在具有电流衰减周期(电流再循环)的非100%占空比下进入制动模式和 PWM 模式。 但是、如果您以100%的占空比进行驱动、并且启用了电流调节、则驱动器将切换输出、从而导致 H 桥进入制动衰减状态。
3. 通过 PWM 方法控制转速时、制动器(关闭时间)应保持多长时间? 您是否有任何计算方法?
至少为400ns、以确保正常运行。
此致、
巴勃罗·阿梅特