This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428EVM:关于步进模式下 Hi-Z 和330Kohm 至 GND 的配置部分存在疑问

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, DRV8428EVM, DRV8428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212947/drv8428evm-doubt-regarding-configuration-part-of-hi-z-and-330kohm-to-gnd-in-stepping-mode

器件型号:DRV8428EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F2617、、 DRV8428

您好;

最近我开发出了 DRV8428EVM。我对软件配置有疑问、因为我们应该将 drv8428与 LPC1768微控制器连接。 在该步进模式下、使用 HI-Z 和330k Ω 接地。在 MSP430F2617微控制器中 、默认高电平为3.3V、低电平为0V。 但在电机运行状态期间、步进模式 Hi-z 显示为2.070V、330Kohm 接地状态显示为1.30V。如何在使用 Hi-z 和330Kohm 接地时实现电压。我想知道如何配置是输入/输出还是悬空状态、其他任何硬件组件 连接到该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该 EVM 上、我们使用2个 GPIO 来控制所有状态。   

    对于330k 至 GND、我们将其中一个 GPIO 构建为高电平、并将330k 连接至 GND、另一个 GPIO 进入"低电平"状态。  对于 HIZ 状态、我们只说 HIZ 两个 GPIO。  MSP430具有此功能。  

    在实际系统中、您通常无需在不同状态之间切换引脚。  我们只在 EVM 上提供了这一功能、因此您可以根据您的系统配置所有不同的模式。  

    此致、

    Ryan