请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8428EVM 主题中讨论的其他器件:MSP430F2617、、 DRV8428
您好;
最近我开发出了 DRV8428EVM。我对软件配置有疑问、因为我们应该将 drv8428与 LPC1768微控制器连接。 在该步进模式下、使用 HI-Z 和330k Ω 接地。在 MSP430F2617微控制器中 、默认高电平为3.3V、低电平为0V。 但在电机运行状态期间、步进模式 Hi-z 显示为2.070V、330Kohm 接地状态显示为1.30V。如何在使用 Hi-z 和330Kohm 接地时实现电压。我想知道如何配置是输入/输出还是悬空状态、其他任何硬件组件 连接到该引脚。