This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:nRESET 为低电平时 nFAULT 的状态

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212395/drv8840-the-state-of-nfault-while-nreset-is-low

器件型号:DRV8840

尊敬的专家:

客户正在考虑使用 DRV8840并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

•nRESET 为低电平时 nFAULT 的状态是什么?

它是否处于高阻抗状态?

•如果 DRV8840复位后错误情况仍然存在、nFAULT 会再次变为低电平吗?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    •当 nReset 为低电平时 nFAULT 的状态是什么?

    nFAULT 和 nRESET 引脚是独立的。 仅当驱动器检测到故障时、nFAULT 才会降低。 数据表的第7.3.6节说明了各种故障条件下的 nFAULT 响应。  

    qingsheng zhong 说:
    它是否处于高阻抗状态?

    nFAULT 是开漏引脚、因此当逻辑复位时它将为高阻态、但当处于高阻态时、它将等于外部上拉电压源。

    •如果 DRV8840复位后错误情况仍然存在,nFAULT 会再次变为低电平吗?

    通读第7.3.6节以了解 nFAULT 对各种故障的响应。 某些故障会锁存、这意味着需要复位才能清除故障、其他故障将重试、这意味着一段时间后会重新启用输出、但如果故障依然存在、nFAULT 将再次变为低电平。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案、他们理解了。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市