This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:关于 MCT8316A1V 的 EXT_CLK 引脚、不使用时应将其连接在何处?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212484/mct8316a-regarding-the-ext_clk-pin-of-mct8316a1v-where-should-it-be-connected-when-not-in-use

器件型号:MCT8316A

尊敬的专家:

我的客户正在设计 MCT8316A1V、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在为 MCT8316A1V 设计一个电路、并想了解 EXT_CLK 引脚的处理方式。

关于 MCT8316A1V 的 EXT_CLK 引脚、

在不使用时、应将其连接在何处、断开、连接在 AVDD 或 GND 上?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    为了配置 MCT8316A1V 的 EXT_CLK 引脚、最好在不使用时将其保持悬空。

    在这种情况下、如果数据表未提供足够的特定应用信息、您可以查看评估模块(EVM)设计文件以了解如何配置我们的 EVM。 数据表是获取应用信息的最佳来源、并且应该是所有其他东西的可靠来源、但是、EVM 设计文件是查找这些类型问题答案的理想位置。  https://www.ti.com/tool/MCT8316AEVM#design-files

    请参阅下面的 EXT_CLK EVM 原理图配置屏幕截图:

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。

    我知道 EXT_CLK 在不使用时应保持开路。

    我将与客户分享。

    此外、我确认 EVM 设计文件。  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市