This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:该器件是否支持全 H 桥模式以驱动有刷直流电机

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212420/drv8312-does-this-device-support-full-h-bridge-mode-to-drive-brushed-dc-motor

器件型号:DRV8312

例如、 RESET_A 和 RESET_B 被驱动为高电平以启用、 RESET_C 被驱动为低电平以阻止。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DRV8312-C2-KIT 是否 支持此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    DRV8312可以支持全 H 桥模式。 为了让器件充当 H 桥、您需要根据需要  将其中一个半桥拉低、从而将其设置为高阻态。

    对于 DRV8312-C2-KIT、应能够驱动单个有刷电机、但这将需要修改软件。 您将具有更改/创建软件、以便仅使用两个 PWM 输入并发送正确的高电平序列和低电平序列。

    此致、

    约书亚