This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:完整的系统仿真工具

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212657/drv8704-full-system-simulation-tool

器件型号:DRV8704

我们模拟完整系统、电机驱动器和电机的方法是什么? 推荐使用哪些工具和软件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我们只能通过我们的 SPICE 模型支持 IC 级仿真、而不是完整的系统仿真。  

    一般电机仿真可使用直流电机等效电路、如下所示。 BACK_EMF 是可选的、但如果已知、则可在仿真中使用。 电机的电感 L 和电阻 R 从电机数据表中获得、而反电动势则从实验数据中获得。  

    另一种选择是从电机制造商自身或从互联网上的通用直流电机模型获得完整的直流电机模型。

    将直流电机(等效电路或完整模型)连接到电机驱动器 IC 模型、可用于仿真驱动器 IC +直流电机、而不是整个系统。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特