This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:DRV8601与 DRV8210相比优势点是什么?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1205211/drv8601-what-is-drv8601-advantage-point-compare-with-drv8210

器件型号:DRV8601
主题中讨论的其他器件: DRV8210

大家好!

我的一个客户正在考虑使用 DRV8601来驱动 偏心旋转质量(ERM) 传动器。  
并考虑使用 DRV8210。
目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问:与 DRV8210相比、DRV8601的优势点是什么? 对于出色的触觉驱动、它是否可快速开启?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    比较这两个器件、主要区别是 DRV8210是较高电流的电机驱动器、而 DRV8601是用于触觉驱动器

    ERM/LRA 电机的功耗比其他 BDC 电机低、因此不需要热保护和过流保护等功能。  

    我怀疑相同的 ERM 和电源电压会在这些器件之间提供相同的性能。

    根据成本和解决方案尺寸作出决策可能是最佳选择。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。