This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:GUI 已安装在 win8系统上、无法启动

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210921/mct8329a-the-gui-is-installed-on-the-win8-system-and-cannot-be-started

器件型号:MCT8329A

尊敬的,先生

      MCT8329A_GUI 安装后、点击"Running"、然后没有响应。  

你有什么意见吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您在 BLDC 电机驱动 E2E 论坛发帖。

    • 您能否确保以管理员权限运行安装程序?
    • 如果仍然不起作用、请尝试导航到以下目录 C:\Users\ \guicomposer\runtime\gcruntime.v11\MCT8329A_GUI\
      然后运行 launcher.exe
    • 此外、您是否尝试过 直接在 Web 浏览器(Chrome 或 Firefox)中运行 MCT8329A_GUI? 系统应提示您安装浏览器扩展和独立的 TI Cloud Agent 安装程序(也以管理员身份运行此安装程序)

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    在 TI 云的另一个库房的 Win10上运行 GUI、没问题!  谢谢!