This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350F:驱动 CSD19532Q5B

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B, DRV8350F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211999/drv8350f-drive-csd19532q5b

器件型号:DRV8350F
主题中讨论的其他器件:CSD19532Q5B

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

驱动由 CSD19532Q5B 形成的三相 H 桥时、DRV8350FH 栅极驱动器是否在 MOSFET 的 GS 之间需要一个额外的电容器? 由于一些 TI 设计添加了2200pF 电容器、而有些设计没有。 为什么会有这种差异?

客户希望制造 PWM 频率在70kHz 至20kHz 左右的三相电机驱动器。 是否需要该 GS 电容?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    在 MOSFET 的栅极和源极之间添加一个额外的电容器可能有助于提高某些 系统的性能、但不需要运行 DRV8350F。   

    在 MOSFET 的栅极和源极之间添加额外的电容将降低 MOSFET 的开关速率、通过增加所需的栅极电荷来减少振铃、并且有助于降低能够开启 MOSFET 的寄生电容。

    此致、

    约书亚