请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A GUI V1.1.0
我必须将 I2C 目标地址更改为0x0才能成功连接到驱动器。
GUI v1.0.0有相同的问题
但是、数据表中注明地址为0x60、因此作为 GUI v1.1.0的默认值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
GUI V1.1.0
我必须将 I2C 目标地址更改为0x0才能成功连接到驱动器。
GUI v1.0.0有相同的问题
但是、数据表中注明地址为0x60、因此作为 GUI v1.1.0的默认值
尊敬的鸿震:
I2C 目标地址的默认值设置为0x60。 鉴于此、I2C 目标地址的 GUI 也默认设置为0x60、以便它们可以作为出厂设置进行正确通信。 您的器件似乎以某种方式配置为0x00作为 I2C_TARGET_ADDR。 为了解决此问题、以便为器件配置了访问 GUI 时的默认 I2C 目标地址、可以 在 GUI 的"Register Map"选项卡中将 I2C_TARGET_ADDR 配置为0x60。 执行此操作后、按"write to EEPROM"按钮将这些设置写入器件的 EEPROM。 请参阅下面的屏幕截图:

重启器件后、器件将配置为默认 I2C 目标地址0x60。
此致!
罗伯特