This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:OUTx 引脚中的电容

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212060/drv8872-caps-in-outx-pin

器件型号:DRV8872

尊敬的专家:

是否存在分别从 OUTx 引脚连接1uF 电容器至 GND 的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛发帖。

    我们的团队成员将很快与您取得联系。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    电机启动期间浪涌电流较高、因此主要问题是 OCP。 电容器将需要高电流进行充电、从而导致过多的电流消耗、如果电流足够高、最终需要 OCP。 如果该电流超过6.4A (最大额定值)、则会导致 OCP 故障。 如果输出电流超过 OCP 阈值 I_OCP 的时间超过 t_OCP、则 H 桥中的所有 FET 将在 tRETRY 的持续时间内被禁用。 之后、H 桥会根据 INx 引脚的状态重新启用。

    即-lp