This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 通信过程

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212109/drv8889-q1-spi-communication-procedure

器件型号:DRV8889-Q1

专家、您好!

我想确认一下该器件的 SPI 通信流程。

根据我对该器件的理解、我们需要在每个16位处切换 CS (nSCS)引脚以与其进行通信。
如果我们尚未对其进行切换、则在第一个16位之后无法对其进行正确通信。

然后、我想确认以下几点。

  1. 上述理解是否正确?
  2. 如果1.的答案是肯定的、是否有办法在切换 CS 的情况下继续通信?

谢谢、此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、您的理解是正确的、没有其他方法。

    此致、

    Ryan