This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846:在没有 VM 的情况下驱动数字控制输入。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212148/drv8846-driving-digital-control-inputs-without-vm-present

器件型号:DRV8846

我们有一种设置、可以在我们需要移动电机时打开 VM。

如果在 VM 不存在时驱动数字控制输入、是否存在任何限制或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这不存在任何问题。

    此致、

    Ryan