This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:关于电容器的建议值、是否有必要考虑直流偏置?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211476/mct8316a-regarding-the-recommended-value-of-the-capacitor-is-it-necessary-to-consider-the-dc-bias

器件型号:MCT8316A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 MCT8316A、并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1)在 CBK 和 CCP 等电容器的电容的数据表中列出了建议值

由于直流偏置特性、陶瓷电容器的实际值会减小。

考虑到直流偏置特性导致的降低、是否有必要选择电容器以使数据表中的电容值为建议值?

或者、如果我们基本上选择一个具有数据表中推荐值的电容器、那不会有问题?

我应该使用多大的电容器尺寸?

(2)如果 CBK 的电容小于建议值(22μF μ F)、会出现什么类型的问题?

您能告诉我最小电容值。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:
    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  


    1.应遵循数据表中列出的推荐值(如 CBK)、以便了解依赖于该电容值的某些功能的典型和最大电气特性。 例如 IVMS 或 VBK、
    用户可以通过确保 电容器 具有适当的额定电压(例如:CCP = 16V)并遵循数据表中规定的适当热系数(例如:X7R/X5R)来抵消"降额"对温度、直流偏置等的影响。
    如果工程师选择数据表中指定的正确额定值和值、他们在可靠实现器件时应该不会出现问题。  客户可以检查的另一点是、我们的器件是如何在 EVM 中实现的。


    2. 在 CBK 的特定情况下、电容值会影响整个降压稳压器电路、改变该值实际上可能会破坏降压稳压器电路的稳定性、并导致 VBK 上出现输出电压纹波。 该电路也通过 FB_BUCK 反馈到器件中、以便为器件中的内部电路供电、因此我们建议始终使用数据表指定值。

    客户是否使用 VBK 为任何外部电路供电? 如果您更改 CBK 的值、这可能也会受到影响。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。

    对于陶瓷电容器的额定值、应选择数据表中所述的额定电压和温度特性  

    另一方面、当陶瓷电容器的尺寸发生变化时、其特性会有所不同。

    我将让客户选择一个特性与 EVM 中所用电容器相同或更好的电容器。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市