This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:输出和放大器的 TPD;输入

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211716/drv8251a-tpd-of-out-in

器件型号:DRV8251A

大家好、

我的顾客发现他们测试了 Out 的 tpd、而 In 是41us、远远超过了数据表中1us 的 tpd。你能不能帮助解释这是什么可能的原因? tpd 是否会影响芯片的正常工作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    您能提供更多信息吗? 是否所有测试的器件都有更长的 tpd? 客户是否捕获了任何波形?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    他们在所有单位中找到了延迟。 示波器如下所示、CH1位于中、CH3位于 OUT 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    感谢您提供的波形和信息。 IN1和 IN2的值是多少? 您能否提供从加电到启用输出的准确过程。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    如果两个输入都处于"0"、然后一个输入转换为高电平状态(逻辑"1")、那么在输出激活之前会有一段时间(在数据表中指定为250us)、因为如果两个输入都为"0"并且持续时间大于1ms、器件可能处于 SLEEP 状态。   

    它将解释这里发生了什么。  如果任一输出为非零、那么在过渡时、tpd 应该为<1us。   

    此致、

    Ryan