主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好、我在加载此应用程序时遇到问题。 它从不打开、似乎立即崩溃。 使用 Windows 10。 其他人是否经历过这种情况? 我不确定如何调试此问题、已多次卸载和重新安装并多次重新启动我的计算机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我在加载此应用程序时遇到问题。 它从不打开、似乎立即崩溃。 使用 Windows 10。 其他人是否经历过这种情况? 我不确定如何调试此问题、已多次卸载和重新安装并多次重新启动我的计算机。
您好、Randall:
是否已将 USB2ANY 和 DRV2605EVM-CT 连接到 PC?
我以前见过这个问题。 它可能与 USB2ANY 固件有关。 通常、您可以在 Haptic 控制台内更新固件、但由于无法打开 GUI、因此无法打开 GUI。
EVM 固件更新程序可与触觉控制台单独使用。
您能否转到 HCC 的安装目录并找到固件更新工具?
类似于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HapticControlConsole 1.6.0.2\EVMFirmwareUpdater\EVMFirmwareUpdater.exe
运行固件更新程序可执行文件并按照屏幕上的说明进行操作。 USB2ANY 的固件应为"DRV-USBCOM-EVM_v1p4.txt"
此致、
Arthur
您好、Randall。
我在之前的陈述中是错误的。 Haptic Control Console 1.6.0.2支持 Windows 10。 请确保这是您正在使用的版本。
您是否尝试过在管理员模式下运行 HCC?
重新安装时、是否已从已安装目录中删除所有内容?
您还可以尝试该版本较旧的 HCC (1.6.0.0.1)、更改与 DRV2605EVM-CT 无关
e2e.ti.com/.../6724.DRV2624-Windows-10-Driver.zip
此致、
Arthur