This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:DRV8432的替代产品

Guru**** 2481535 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1204352/drv8962-alternative-for-drv8432

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件:DRV8432、、DRV8412

大家好、

 DRV8432器件即将停产、一位客户正在寻找替代器件。 检查后、我没有找到此器件的直接替代器件。 看起来大多数 电机都要内置微步进驱动、客户直接控制 PWM 来作为伺服电机(两相和三相)以及音圈操作、 因此、除非可以通过某种方法直接选择 PWM 输入、而不是使用内部电流调节、否则微步进的内置电流控制对于它们的用例没有用处。

 DRV8962DDVR 是否可用于此用例? 如果没有、您可以推荐其他器件吗?

提前感谢您。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    是的、DRV8962旨在替代 DRV8412 (卸载版 DDW 封装)和 DRV8432 (焊盘朝上版 DDV)。  它是一款非常灵活的器件、采用 PWM 进行独立1/2桥控制。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的确认。

    您能解释一下  DRV8432停产的原因吗?  DRV8412也会很快停产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    DRV8412不受影响、可在可预见的未来继续生产。  

    我只能向您指出我们在网站上发布的标准政策。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去年、我们设计了一款采用 DRV8432的产品。 我不确定 DRV8962 在(DT、传播、PWM 频率500kHz)方面是 DRV8432的直接替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、DRV8962不支持这样的高频和 DT。 传播延迟也更长。  您的应用需要此类器件?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个带有四个非常大的音圈电机的快速转向镜。 这要求对音圈位置进行精确、快速的闭环控制。 额定 RMS 电流为5A~8.2A、峰值电流约为15A~21A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我们现在有两个线程。  最后、我将讨论这个问题、我们可以继续讨论另一个问题。