This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:电机驱动器没有响应、需要下电上电才能复位

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210414/drv8301-motor-driver-becomes-unresponsive-and-requires-power-cycle-to-reset

器件型号:DRV8301.

您好!

我们将使用 DRV8301在8V 下运行 BLDC 电机。  该系统由锂离子电池(标称值为3.6V)供电、我们会提高电压至8V 以为 DRV8301 PVDD1和 PVDD2引脚供电、并使用一个大电容器组来帮助管理线路上的任何波动。  有时、我们的电机会出现高扭矩情况、即一次从电池消耗大量电流、并且电池无法很好地保持电压。  在这些情况下、我们发现来自8V 升压电路的8V 线路可能会暂时降至6V 以下。

发生这种情况时、DRV8301便没有响应、我们必须重新下电上电才能重新建立连接并能够再次驱动电机。  我担心数据表(第7.3.4.2节)中的这一特定条件会让我们发现问题

我们已尝试按照数据表中的建议切换 EN_Gate、但似乎没有解决问题。   

你的团队对于我们如何解决此问题有什么建议吗?  如果可能、我更愿意离线与您的团队合作、而不发布到论坛、因为这是一个私人项目。  如果我们可以通过电子邮件讨论这一点、我可以提供更详细的信息、包括示波器快照。   

谢谢!

挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    当涉及到 PVDD_UV 时、 由于它是非锁存故障(请参阅下图)、因此 当 PVDD_UV 条件不再存在(即 PVDD > PVDD_UV )时、将清除故障条件。

    以下 E2E 主题说明了该器件的锁存故障与非锁存故障之间的恢复行为差异: DRV8301:与锁存故障定义混淆

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia:

    感谢您的答复。  我遇到的问题是、 当 PVDD_UV 条件不再存在时、故障条件不会清除。  相反、DRV8301会保持无响应、即使通过切换 EN_Gate 来重置信号也是如此。  只有在器件下电上电后、此问题才会自行解决。

    当您未进入时、器件应该会在故障状况消失后恢复。  事实上、这并不会导致我认为我们可能正在经历第 7.3.4.2节中提到的罕见欠压情况、该情况下存在持续13us 至15us 的欠压瞬态欠压、驱动器无响应。  

    如果我们可以通过电子邮件进行讨论、我可以分享更多信息。  如果可能、请告诉我。

    谢谢!

    挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    我会通过 E2E 向您发送一个朋友请求、以便我们可以通过 E2E 的私人消息传递系统进行交流、并继续提供支持。   

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia:

    谢谢!

    此致!

    挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah:

    没问题! 我暂时关闭这个话题、因为我们将继续在论坛上获得支持。

    此致!

    ~Alicia